Biodiversity

SICK 为什么行动

生物多样性是物种、栖息地和遗传构成的多样性。这种多样性的逐渐丧失对整个社会构成了挑战。为了维护生物多样性,需要在全球、区域以及地方层面上采取措施。

在气候变化和资源匮乏的时期,SICK 意识到自己在社会中的作用,希望在地方层面上抵消生物多样性的丧失,并成为员工和客户的榜样。对此,SICK 明确表示希望得到效仿!

积极促进生物多样性

在“Biodiversity”活动领域,提出并实施各种想法,以保护和增加 SICK 驻地的生物多样性。第一步是 2018 年在多个公司驻地识别出生物多样性的潜力。

其目标是使生物多样性在 SICK 驻地的绿化地带占有一席之地。野蜂、蝴蝶、蜥蜴、蚱蜢和许多其他动植物种群的居民应在此安家。

为此,到 2022 年,整个德国的所有开放空间都将转变为开花的草地和天然草地(频繁使用的草地和渗水沟除外)。截至 2025 年,我们希望将全球范围内 SICK 生产基地的开放空间都转变为开花的草地和天然草地。

根据适宜性而定,在公司的各个驻地设置昆虫、鸟类和蝙蝠的单独栖息地。已经采取了许多行动,并且将着眼于长远进行扩展,此处是一些示例:

  • Waldkirch(瓦尔德基尔希)的蝙蝠狩猎保留区:蝙蝠是我们国家最受威胁的哺乳动物之一。它们不仅遭受栖息地丧失的重创,而且还因缺乏食物而遭受生存之苦。在 SICK 总部布置了橡树树干,这是昆虫必不可少的栖息地,因此也是蝙蝠的主要食物来源。通过在树干上额外种植野生藤蔓和铁线莲,我们可以进一步扩大该栖息地,并为蝙蝠提供大量食物。由于蝙蝠主要通过回声定距来辨别方向,因此它们喜欢使用线性结构作为主导线。橡树树干的林荫道形状布局与 SICK 办公楼的位置相结合,为狩猎保留区创造了理想的前提条件。此外,还安装了蝙蝠箱,它们可以在白天撤回蝙蝠箱,在箱内抚养其幼崽并防止冬眠。 

 

  • Buchholz(布赫霍尔茨)的枯木树桩:位于 Buchholz(布赫霍尔茨)的 SICK 分销中心的枯木树桩将在未来 20 ~ 30年为许多动物物种(包括昆虫、鸟类和蝙蝠等)提供栖息地。铺设在地面上的石灰砾石还为其他需要贫瘠土壤的日渐稀有的动植物提供了栖息地。树干来自生态景观保护措施,即计划中的皆伐。
  • 作为临时湿地的渗水沟的生态设计:位于 Buchholz(布赫霍尔茨)的欧洲 SICK 分销中心的现有排水沟也进行了扩建,其横截面得到了扩大,并形成了三个凹陷处。加入的粘土层延迟了水的渗透。这样就形成了新的生态系统: 
    • 湿区拥有可承受干/湿变化的高度专业化的植物
    • 过渡区
    • 南坡地带位于养分丰富的土壤上 
  • 用鸟类觅食树丛和本土树种造林:SICK 每年在选定的驻地为儿童和青少年举办一场气候学院活动。迄今为止,在与“Plant for the Planet”的联合种植活动中,SICK 种植了 150 多种树木和灌木,其中包括稀有和具有生态价值的树种,例如山梨和花楸果木。