SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

165 匹配:

匹配 49 - 72 165

浙江和江苏,是中国制造业先进发展区域,完整的产业链,众多的供应商,形成颇有影响力的产业集群。在这些行业中,有不少智能工厂、转型升级、践行工业4.0的范例和成功案例,我们为您整理了相关解决方案,以及西克可以提供于实现这些方案的产品,助力您的企业实现工业智能化的转型。 ... 更多内容
在机床行业,高精度和自动化是决定生产效率和产品质量的关键。IME电感式接近传感器以其出色性能和非接触式检测方法,成为机床制造的智能工艺引擎。现在,让我们深入了解IME在机床行业中的巧妙应用,如何为您的生产流程注入更多的智能和高效性。 ... 更多内容
在当今的机场运营中,智能化和高效化的需求越来越高。行李处理、包裹分配和监控等环节都对传感器的性能和可靠性提出了严格的要求。针对这些需求,SICK公司的G6光电传感器以其出色的性能和广泛的适应性在机场行业中发挥着重要作用。 ... 更多内容
如今,随着科技的快速进步,传感器已经不再是单纯的数据收集工具,而是成为了连接物理世界与数字世界的桥梁。本文将介绍三种新一代传感器:Lector61x图像读码器(液态镜头版本)、OD7000高精度位移传感器以及picoScan150 2D激光雷达,它们在各自领域中都具有领先的技术优势和应用价值。 ... 更多内容
在许多不适用物理防护装置的机器上,电敏保护装置 (ESPE)(如安全光幕和安全激光扫描仪)被用作防护装置。例如,在将货物从一个生产区运输到另一个生产区的输送线上。在大多数情况下,这些应用要求电敏保护装置允许某些物体通过保护区域,同时对人员的存在做出反应。较常见的安全物流过程实现方法是,在物流过程期间借助额外的传感器将电敏保护装置暂时 "Muting"。当然也有其他不需要 Muting、而是采用安全算法来区分人和物料的解决方案。本文探讨了这一主题,举例说明了通过电敏保护装置实现安全物流过程方法,并就如何为应用选择合适的解决方案提供了一些建议。... 更多内容
当所有人都在讨论人工智能语言模型时,真正有趣的事情却发生在工业应用领域。人工智能所创造的可能性和机遇正在飞速增长。借助 SICK 的摄像头和传感器,Cognistic 可提供基于人工智能的视觉解决方案,不仅能解决复杂的问题,还能为增长和创新创造新的视角。... 更多内容
随着⼯业4.0概念不断地在各类型制造⾏业中被应⽤,智能制造成为了现阶段炙⼿可热的话题之⼀。作为其中的重要⼀环,物流自动化逐渐成为了⼀种趋势。许多制造型企业开始思考如何提⾼工厂内物流的⽆⼈化及⾃动化程度,以物流4.0为目标,进一步提高生产效率的同时,进行降本增益。... 更多内容
元宇宙:按照我们的理解是指物理和虚拟世界融合的数字、三维并交互的空间。“工业元宇宙”为我们开启了产品开发以及与客户合作的全新方式。SICK 有一支专门的 Think Tank 团队时刻关注这一主题。虚拟化项目经理 Arnd Sörensen 在我们的播客 SICKnificant 中解释了它带来了哪些可能性。... 更多内容
在智能工业中,传感器确实相当于机器人的“眼睛”,这双眼睛能够在生产过程中提供重要的视觉信息,从而确保生产安全和提高生产效率。随着工业4.0浪潮的到来,智能工业对于传感器的要求也逐渐提高,不再仅仅满足于看得“见”,更要看得“清”。... 更多内容
有一种看法是,相对于邮轮旅行本身,抵达和离开邮轮的过程更容易出现危险。这是因为,邮轮具有非常高的安全标准。本次,我们将推出豪华邮轮旅行三部曲的最后一部分,主题是“正确的装备让旅途更加安全”: ... 更多内容
采矿业和金属行业多尘、脏污的环境,对于传感器和视觉摄相机来说是一项艰巨的挑战。然而,事实证明,Ranger3 等产品在提高生产效率方面成效显著,即使在不可预测的工业环境中也是如此。现在,两家瑞典工业公司已经对其进行了测试。... 更多内容
除了节能环保的推进系统外,豪华邮轮公司们还在娱乐、休闲活动及船上公共设施的吸引力方面展开竞争。考虑到邮轮上的众多便利设施,物流挑战十分艰巨。 今天,我们将推出豪华邮轮旅行三部曲的第二部分,聚焦“高效精湛的物流”:... 更多内容
随着中国制造向“中国智造”快速发展过程中,智能化装备等技术在各领域得到广泛应用,其中测距、定位、扫描是智能化工业当中不可或缺的一环。SICK(西克)作为一家在测距传感器和激光雷达方面积累了丰富技术和经验的公司,通过其先进的测距传感器和激光雷达技术,SICK(西克)为各个领域提供了可靠的测量、定位和扫描解决方案。 ... 更多内容
 全新一代城市燃气计量产品FLOWSIC500C低压气体超声流量计已正式上市!... 更多内容
历经三年建设,凤凰城天港国际机场 (PHX) 于 2022 年 4 月启用了经过现代化改造的航站楼。该航站楼集成了多个组件,为旅客打造了一个强大完善的综合体验。凭借五套爆炸物检测系统 (EDS)、一套全新的值机输送系统和一套行李处理系统,该机场目前拥有了一套更安全、更稳定的系统,能够以更快的速度处理行李。超过 2.5 公里的传送带上安装的 SICK 行李标签自动读取器 (ATR) 和行李尺寸测量系统,有助于提高航站楼的可靠性和处理能力。... 更多内容
在中国市场中,工业读码器销量一直稳定增长。据不完全统计,2020年中国市场规模为1.27亿美元,排除行业不确定性外,预计2027年将达到2.21亿美元,届时中国工业读码市场将占全球约29.10%。 读码行业尽管存在竞争问题,但是大趋势带来的下游行业来看:制造业、仓储、物流等用于生产线的固定式设备将有越来越高的占有率。 ... 更多内容
ASI Logistics 和 SICK 在开发终端牵引车自动操作方面树立了又一个里程碑。他们共同解决了自动倒车对接半挂车的问题。这种自主方法是实现全自动调车操作的最后一步。ASI Logistics 利用其强大的 Vehicle Automation Kit (VAK) 和 SICK 的 2D LiDAR 激光扫描仪应对这一挑战。... 更多内容
Deep Learning 将改变工业。机器将能够完成那些需要人类智慧的工作。伴随着企业流程数字化和数据收集的发展,Deep Learning 的应用也将增加,使人类和机器之间的合作更加高效。这将彻底改变自动化和生产,实现更高效且更正确的决策流程以及更高的生产力,同时显著降低开发成本。 在我们的播客“SICKnificant”中,我们与数字服务和解决方案战略产品经理 Christoph Eichhorn... 更多内容
测量在每个发电阶段都很重要。清洁时同样重要。位于阿布扎比西部的大型太阳能发电站 SHAMS,小型车辆不断穿梭于一排排模块之间,对发电站超过 250,000 块的反射镜进行清洁。SICK 超声波传感器 UM30 通过测量液压臂与抛物面反射镜之间的距离,把握这一流程更像是一场“优雅的舞蹈”,而不是粗暴的高压冲洗。... 更多内容
传感器是智能工业的感官,而安全摄像和机器视觉则相当于智能工业的视觉,今天我推出了两款SICK新品,与大家诚挚分享我们为智能工业研发的明亮眼睛。 ... 更多内容
位于 Allhaming 的奥地利邮政物流中心不久前经过扩建和现代化改造,现在能以令人难以置信的速度分拣包裹。SICK 自动化系统持续“监控”高速包裹,向运输系统传输所有重要信息,确保可靠跟踪和追踪。... 更多内容
机器拥有 CE 标志和一致性声明,制造商才被允许将其投放到欧洲经济区。申请 CE 标志是一个复杂的流程,需要深厚的专有技术知识。成熟的大型机器制造企业都有专门的部门负责此项事务。但新晋 OEM 厂商和初创企业该如何完成这项艰巨的任务呢?软件企业 IdentPro 获得了 SICK 的鼎力支持。... 更多内容
近些年,随着人机协作技术和理念的推广(年均复合增长超37%),人与机器人之间的关系愈加“亲密”,不断打破“隔阂”实现“零距离”接触。但由于缺少规范和技术滥用,导致陆续出现各种意外事故。为了解决这些安全隐患,也是为了协作技术的长期发展,各个国家相继出台了专业的技术规范对人机协作应用场景的安全进行监督,以实现真正的人机安全协作。 ... 更多内容
在确保安全、高效使用机器人的传感器和系统解决方案领域,SICK 正在实行模式转变。Integrated Automation高级副总裁 Volker Glöckle 阐述了这一市场的动态变化,以及 SICK 成为解决方案提供商的路径。... 更多内容

匹配 49 - 72 165