SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

165 匹配:

匹配 73 - 96 165

工业自动化需要锐利的“眼睛”:采用时间飞行原理技术 (3D-ToF) 的 3D 视觉摄像机。在跨部门项目中,SICK 适时推出了两款此类视觉系统,每款系统都在各自领域树立了行业标准。... 更多内容
内部物流的高光时刻 - 无人运输车(自动导航车)被越来越多地用于室外领域,使不受天气影响、随时确认材料过程和物流过程的自动化,这一目标变得触手可及。凭借整体解决方案、对流程的深入理解以及丰富的传感器解决方案产品组合,SICK 能够很好地应对室外应用中与功能安全有关的各类问题。... 更多内容
Smart City – 未来的智能城市:我们的城市应当更高效、更生态和更先进。其中一个重要贡献是:自动驾驶汽车(例如能够独立运送乘客)。作为 Siemens 的合作伙伴,SICK 为汉堡港城的一个试点项目贡献了其在安全方面的专业知识。挑战:使用基础设施中的传感器检测混乱城市环境中的人员和物体,通过这种方式采集的数据未来将为自动驾驶公共汽车在城市中行驶提供支持。... 更多内容
在传感器应用的领域中,常常会面临不同的环境干扰,对于大部分室内场景,常规防护的传感器已然足够,但对于一些在户外,经历各类风吹日晒和雨雪的工作环境来说,则需要更高防护标准的传感器方能满足需求。... 更多内容
有时只需连续输出一个数字测量值,即可从根本上改进整个生产流程的控制。这是英国专业屋顶材料制造商 IKO 公司的真实应用场景。借助 SICK 基于激光的新型非接触式测量技术,实现生产速度相关数据数字化。这不仅减轻了现场工程师的负担,也能为管理人员提供远程支持,在数千公里之外检查生产、成本和产品质量。 ... 更多内容
生产流程和物流流程具有较高的动态性。对创新安全解决方案的需求不断增加。过去的 2D-LiDAR 安全激光扫描仪用于基于平面的料架危险区域保护。现在,全球率先获得 PLc 级安全认证的三维时间飞行原理技术摄相机 safeVisionary2 通过三维保护区域,扩展了安全应用。三维空间的增加能够实现新的、更高效的安全理念。... 更多内容
从意大利到世界各地:精心、高效、安全地包装和处理产品。这就是 OCME 的宗旨。一家总部位于意大利东北部工业区的中心地带的模范企业,是国际大型的包装技术制造商之一。其 LGV 解决方案 (= Laser Guided Vehicles) 的成功也离不开与 SICK 的长期合作。... 更多内容
  西克商城正式上线啦,随时随地快捷下单,快来试试吧!... 更多内容
工业4.0是一个相当热门的话题,对于SICK来说,帮助客户提升各个生产环节效率,并提高安全性,通过预判与智能诊断减少停机风险和恶劣环境的影响,是不懈的追求。本期新品介绍了SICK对于工业4.0研发的智能传感器,涉及编码、识别、安全的环节,覆盖包装、机械、纺织、电子、印刷、机器人、AGV等行业,欢迎合作咨询。... 更多内容
电池单元生产及其工艺发展还远远不够。为了加快电池单元的生产速度,柏林工业大学开发了一种电池叠片工艺,从而提高产量。然而,更高的机器和工艺速度也对自动化技术提出了更高的要求。SICK 传感器在满足这些要求方面发挥着关键作用。... 更多内容
虽然在线贸易已成为内部物流领域的主要增长动力,但生产物流仍需要高速运转。随之而来地,经济和技术变革正在发生,该行业正在通过优化和精简其流程来应对这一变化。对自动化的需求越来越大,安全可靠的人机交互也越来越受到关注。自动导引系统(Automated Guided Vehicle,自动导航车)的制造商和运营商需要智能、兼容且面向未来的安全解决方案,以应对复杂的安全技术挑战。... 更多内容
自主清洁机器人的市场增长迅猛。专家估计,到 2025 年,使用的机器人数量将是现在的五倍。这不足为奇——毕竟,专业人员劳动力市场持续紧缺,该行业的经济压力巨大。随着自动清洁机越来越频繁地用于更多的公共生活领域,无论是在机场、工厂大厅、医院还是超市,对安全的要求也越来越高。因此,IEC 于 2021 年 6 月修订了标准并发布了新的标准规范。Kärcher 作为清洁设备制造领域的创新引领者,与 SICK... 更多内容
新品上市:IO-Link赋能装配、电子加工、物流、印刷等行业迈入工业4.0!... 更多内容
奥迪新开发的在线测量单元的进入保护未配有屏蔽传感器,但却必须掌握所有复杂的车辆几何形状——面对这一挑战,一支团队出色地完成了任务。 入保护未配有屏蔽传感器,但却必须掌握所有复杂的车辆几何形状——面对这一挑战,一支团队出色地完成了任务。  ... 更多内容
自1994年进入中国市场以来,历经近三十年的发展与积累,我们已成为中国市场颇具影响力的智能传感器解决方案供应商,无论是产品、系统解决方案还是技术服务,不仅赢得了用户的广泛认可,也在助力中国制造业飞速发展,在加速中国制造业数字化与智能化进程中起到了重要的推动作用。... 更多内容
时光如梭,充满机遇与挑战的2022年已步入尾声。而在前不久,SICK公司创始人夫人Gisela Sick女士也刚刚过完了百岁生日,步入了期颐之年。这位长寿的百岁老人与创始人Erwin Sick博士一同经历并见证了SICK公司的发展历程。 2023就在眼前,智能化与数字化的进程正在不断加速中。凭借独立、创新和引领的价值观,SICK始终致力于将智能传感技术及方案带给更多的客户。 “跨越边际... 更多内容
众所周知,数字化变革的浪潮已经席卷了全球,在工业行业,推进全面的数字化是实现工业4.0智能制造的第一步。... 更多内容
科技造福人类:我们为什么要这样做今年给我们所有人都带来了很多新的、前所未有的挑战。2022 年已然接近尾声,即将迎来新的一年:是时候进行总结了。... 更多内容
趋势是:纸板代替塑料。为了确保能在工业中快速高效地提供纸箱托盘,来自法国的专家 MATEK,其机器可以提供有力帮助。生产线末端机器的专家企业依赖于 SICK 的传感器解决方案:智能使用 SLT 信号灯、Dx35 中程距离传感器和 Sensor Integration Gateway SIG200(SIG200 传感器集成网关)可提高生产率,并为机器操作人员提供支持和减轻负担。... 更多内容
在轮胎厂的成品或半成品立体仓库中转存储过程中,轮胎的出入库都涉及大量搬运工作。随着劳动力成本上涨以及效率要求提升,这类重体力劳动都正在移交给机器。由于轮胎规格多样,且摆放位置并不十分严格规范,为了实现可靠高效的抓取及搬运,除了需要灵活有力的“手”(工业机器人),迅捷准确的“眼”(3D感知)也必不可少。... 更多内容
在工业自动化的历史演变过程中,SICK始终坚持追逐自动化与智能化的尖端技术。其中视觉产品作为机器的“眼睛”,在工业场景中变得不可或缺。... 更多内容
Gisela Sick夫人是我们(SICK AG)创始人Erwin Sick博士的爱妻,也是德国瓦尔德基希的一名荣誉市民,11月8日,她迎来了自己的百岁诞辰。 为表祝贺,大家在瓦尔德基希的Gisela Sick Bildungshaus举办了一个小型招待会。无论是过去、现在还是将来,Gisela Sick夫人的处世态度和价值观在SICK企业中始终起到决定性的作用。... 更多内容
越来越多的工业生产企业,包括越来越多的中小型制造企业,将机器人应用视为应对行业多样化和紧迫挑战的机遇。人机协作的趋势日益明显,但所有相关参与方都需要对协作机器人应用的安全性和可靠性充满信心。SICK 在实施过程中为各行各业的用户提供支持,并通过交钥匙型产品组合提供完整的安全系统和服务,打造开放通道实现可靠生产率。... 更多内容
未来将如何运输产品和货物?我们如何以更节约资源的方式进行生产?我们如何更好地实现数据可视化,从而简化我们的日常生活和工作?24 支团队在 SICK Solution Hackathon(SICK 解决方案黑客马拉松)上向自己提出了这些问题,探究了现有的界限,并将科幻小说变成了科学事实。这些年轻的开发人员得到了黑客教练的支持——即来自 SICK、SAP、Bosch Rexroth、Trumpf、NTT... 更多内容

匹配 73 - 96 165