灵活的轮胎加热机危险区域隔离系统为轮胎制造商大陆集团提供了安全性、经济性和人体工学的最佳选择。大陆集团与 SICK 的专家在一个国际项目框架内,共同改善了应用于世界 16 个地区的轮胎加热机的安全性。
大陆集团针对该项目的出发点是,对不同的轮胎加热机进行全面的风险评估。所获得的知识最终都将汇聚到一个安全概念中。该方案考虑了压力机正面以及侧面、后面和下面的所有机械危险。 除了严苛的安全要求之外,对大陆集团而言,经济性和机器操作人员的接受度也十分关键。操作相邻机器和利用空间条件时的高度灵活性是这项应用的重要因素。但是,一台机器能够在较短的关机时间内集成所有安全构件以及快速的调试同样重要。 基于此,SICK 最终为大陆集团开发出了当时世界上独一无二的解决方案。
激光扫描仪同时监控四个保护区域
在机器正面的危险区域,即料架危险区域,SICK 的 S3000 安全激光扫描仪和 Flexi Soft 安全控制器最多可同时监控四个保护区域,提供最重要的安全保护。 一个安全激光扫描仪最多可以同时覆盖四个保护区域,无需进行保护区域切换,无需额外的反应时间以及无需对相邻机器进行多余的安全关机操作。因此可以防止四个会导致危险的动作,既包括机器本身的,也包括相邻设备部件的动作。这保证了操作相邻的工作中的机器和生产流程时的最大灵活性,同时硬件成本最低。 S3000 的灵活性以及 SICK 开发人员的经验共同使之成为可能。
SICK 助力大陆集团全球布局
“它必须保证轮胎加热机真正安全”,亚琛大陆集团公司全球项目负责人和设备工程经理 Timo Kuss 强调。“为此我们需要能够在世界各地可靠提供和实施必要服务与机器验收的合作伙伴。”
目前,SICK 正在全世界多达 16 个国家中辅助该安全概念逐步并行实施。其包括:当地的启动会议,相应生产基地的补充性风险评估,以了解特定的地区安全风险。此外,还包括辅助实施试点项目、供应必要的安全构件以及调试安全系统;最后还有根据规范进行的安全技术验收。可在全球范围内现场投入工作的 SICK 认证安全专家将会为您提供服务支持。 这还不够:安全概念的实施和可靠运行离不开全面的记录。在这方面,SICK 为这家轮胎制造商提供了人力和技术支持。因此,SICK 团队为大陆集团编制轮胎热压机安全技术部件的操作说明书,制定维护规程。当然,均采用所在国使用的语言。 在世界范围内保证安全性和经济性——这是大陆集团与 SICK 的共同目标!
- 产品信息:安全激光扫描仪 S3000、安全控制器 Flexi Soft
- 产品系列:安全激光扫描仪、安全控制器
- 客户信息:大陆集团