本地新闻:

  • SICK 推出的 Visionary AI-Assist 是一款基于人工智能技术的传感器解决方案,可实现室外防撞与环境监测,并增加了人员检测功能。该解决方案结合了 2D 图像处理功能和 3D 图像处理功能。其能够可靠识别人员与物体,并测定与传感器的距离。内置集成人工智能技术,即使在复杂条件下也能实现可靠的人员识别,有效避免报警系统失灵。Visionary AI-Assist 传感器解决方案由两个组件构成:3D... 更多内容
    Having provided more digital sensor models of 2D and 3D LiDAR sensors, safety scanners and camera sensors in the Universal Scene Description Data (OpenUSD) format, SICK is opening up new possibilities... 更多内容
    SICK 推出的 OD200 是一款微型短扫描范围距离传感器,因其在强反射、黑色及不规则表面上的测量稳定性,为同类传感器树立了全新标杆。全新开发的测量核心配备高分辨率接收单元阵列和经过优化的光学系统,使新型位移传感器在测量值稳定性以及可靠、可复现的检测与开关性能方面树立了新的行业标杆。即使在高挑战性的应用场景中,也能确保较高的生产效率。通过即插即用,距离传感器能够快速投入运行。它提供了常规连接选项,在确保测量性能的同时实现了高速处理。除测量值外,该传感器还提供用于测量性能在线优化,以及持续状态监测的数据。因此... 更多内容
    SICK 将推出新一代 ANS/ANM58 PROFINET 绝对值编码器,专为提升机器和设备生产率而设计。改进型光学测量系统可实现高精度运动控制,同时通过实时传输运动与位置数据,实现短循环时间及 PROFINET IRT 多任务同步过程。该编码器采用同类产品中最为紧凑的设计理念,具备较高的机械适配性,为狭窄的安装环境及高挑战性安装环境中的机械集成带来明显优势。通过 Siemens TIA-Portal... 更多内容
    瓦尔德基尔希——互联工厂:IO-Link 作为智能传感器集成的全球标准,为自动化领域的客户开辟了各种可能性。SICK 正是在这一领域发挥着重要作用。SICK 的新型 IO-Link Master SIG300 在灵活性、连接性和操作便利性方面树立了新的标杆,成为高效自动化任务的重要组成部分。其亮点包括集成逻辑编程(可直接在设备上解决分布式控制任务)和 USB-C 接口(可直观地配置... 更多内容
    Waldkirch/Germany, March 13th, 2025 – SICK, an international provider of sensor-based automation solutions, has developed an AI-driven assistant system for manufacturing, enabling predictive quality... 更多内容
    Waldkirch / Düsseldorf, September 2024 – How sensor data and complete transparency can improve and make manageable even complex production processes in a variety of innovation sectors –... 更多内容
    北京科技大学工程技术研究院基于SICK Ranger3系列3D视觉相机,为钢铁行业研发了钢管3D表面检测仪,并开发了大变径多相机自动标定、快速3D点云处理算法,以及AI+3D多信息融合缺陷检测技术,可适应钢铁行业不同类型缺陷的精准识别,实现了高温1000℃的无缝钢管的在线自动检测和预警。... 更多内容
    热烈祝贺西克麦哈克(北京)仪器有限公司获评北京市创新型中小企业。... 更多内容
     SICK授权服务中心再添一家新成员!... 更多内容
    2024 年 6 月,SICK 推出了 Inspector83x 2D 视觉相机,实现了开箱即用的AI机器视觉质量检测,可用于高速生产中要求严苛的常规质量检测任务。  SICK Inspector83x 可让您毫无压力地进行示教,相机所拥有的功能强大、高精度的AI质量检测功能,使得非专业人员也可轻松进行配置使用,以应对全速生产的应用场景。通过向相机展示少量的样品,即可以在几分钟内启动运行并获取初步的检测结果。任何产品设计或批次上的变更,都可由生产线上的操作员以相同的方式进行快速添加。 便捷性和强大的功能,赋能高速生产SICK... 更多内容
    2023年底,为庆祝全球售出20000台超声流量计FLOWSIC600,德国SICK集团将第20000台FLOWSIC600送到西克麦哈克中国,以纪念超声流量测量市场在中国20年来的显著增长并感谢中国市场的巨大贡献。... 更多内容
    项目授权真伪难辨?人员资质难以核对?一直沟通费时费力? 别担心,查询系统来了!项目授权、服务人员资质都能查,手机端、电脑端都能用!... 更多内容
     西克麦哈克中国北京维修中心(Repair Center Beijing)于2023年8月24日,正式上线。... 更多内容
    2024年西克中国质量管理体系迈上一个新台阶。我们(广东西克智能科技有限公司,广东西克智能科技有限公司上海分公司)在今年4月份顺利获得由TUV SUD集团颁发的ISO9001:2015质量管理体系证书。 证书认证范围是传感(器)技术和自动化控制系统的设计、开发、测试和集成。证书包括中、英文版本,从2024-04-17开始生效,共三年有效期。 这是一个新的里程碑。ISO9001是针对企业质量管理体系的认证,是组织进入市场和赢得顾客信任的基本条件。本次通过国际权威的第三方认证机构TUV... 更多内容
    • Hamburg | 
    • 2018-9-4 - 2018-9-7
媒体报道