媒体报道

筛选条件:

254 匹配:

匹配 169 - 192 254

2016年10月26日,星期三,SICK公司因其在出口和国际化方面的杰出企业成就,荣获 2016 年 GlobalConnect 大奖中“全球企业家” (Global Player)奖项。  奖项在 GlobalConnect 贸易博览会上颁发,该博览会是斯图加特国家贸易博览会经济组织最大的出口会议,由德国巴登 - 符腾堡州国家经济事务、劳动和住房部长... 更多内容
  随着AGV,Service Robot等概念的普及,作为实现导航和避撞的核心部件激光扫描仪也开始走入大家的视野,那么激光扫描仪的工作原理和关键参数有哪些呢?小编带您走进扫描仪的世界! 工作原理 脉冲时间飞行原理(TOF)的激光扫描仪是通过激光扫描器连续不停的发射激光脉冲,由旋转光学机构将激光脉冲按一定角度间隔(角度分辨率)发射向扫描角度内的各个方向而形成一个径向坐标为基准的二维扫描面。被测物体位置信息通过扫描器到物体的距离及对应的角度数据给出。... 更多内容
最近在第十一届中国航空航天博览会(珠海航展)上亮相的中国无人机更让人振奋,各大企业在展区中展示自己的最新成果。 既然是无人操作,在飞行之前必然需要设置基本参数。 恢弘眩目的展示背后,编程设置场面往往是这样的:现场必备电脑或专业编程设备,安装调试程序,连线配置硬件,操作极为复杂。 是时候让编程设置变得简单易操作了!西克提供了全新的现场编程解决方案。 ... 更多内容
唐纳德 . 特朗普赢了。   美国人民没有选择政治老江湖希拉里,而投给了一个魅力独特的特朗普, 一个客观前提就是:选择多多   言归正传,我们是卖传感器的啊,跟这有啥关系叻。 * PRONET系列客户受益解释: 节省成本: 不需要电流或串口等转换模块... 更多内容
  万圣节,一个源自欧洲的节日,原为生者悼念失去的亲人,表以哀思。传到了中国,像多的是一个儿童节,父母亦或孩子们不论它的含义如何,但在这一天,孩子们穿着可爱的小精灵衣服,雕刻制作古灵精怪的南瓜灯,四处奔跑玩着‘Trick or Treat’,不管节日本意如何,但毕竟是快乐的。 然而,不是每个节日都会让所有人欢乐的飘飘然,“双十一”!一个让爸爸们和男朋友们胆寒的日子,正悄然逼近~~~ ... 更多内容
  尊敬的用户: 首先感谢您一直以来对SICK德国西克传感器的信赖和支持!作为全球领先的智能传感器供应商,我们始终坚持客户至上的原则,致力于为您及您的企业提供完美传感器解决方案! 近期,我们对生产工艺进行了改进,从2016年11月1日起,原OD1系列位移传感器蓝色铸铝外壳版本变更为黑色,同时OD2系列所有传感器外壳颜色也变更为黑色。 ... 更多内容
用可靠的监控驱动器的新设计方案可集成自动化和安全技术,装有伺服驱动系统的压力机可使其能源效益和生产率达到最佳化 :更有利于将机械液压转换为电力驱动。   自2011年6 月生效的IEC 标准60034-2 推动伺服驱动器向高效节能的方向转换。而该技术性法规的实施也为伺服压力机生产厂商带来了契机。 由于伺服压力机仅在工作时产生能量,与液压压力机相比明显节能且对于能源的耗损较小,所以伺服压力机的工作效率和节能效益均较高。电力驱动系统可以简单方式在无能源输入的情况下接通,相对避免重启问题,且驱动介质也不会出现温度损失。此外,采用电力驱动系统,压力机在运行中力和速度两个层面是相互分开的。采用先进的驱动和调整技术可使伺服压力机符合质量提升和生产效益方面的要求。... 更多内容
1946年,一家专注于传感器技术的小公司在德国南部瓦尔德基尔希市诞生。在随后70年的时间里,它通过深厚的技术积淀,精准的市场拓展以及前瞻性的业务布局,从默默无闻,一步步迈进传感器领域顶尖生产商的阵营,并成为支撑全世界工厂自动化、物流自动化以及过程自动化领域广大企业持续发展的坚固基石。 这家企业就是西克。 而如今,制造业对自动化产品需求的黄金期已远去,智能制造,工业4.0等概念风起云涌,为产业带来新的挑战和契机。70岁的西克,在新的环境下如何把控未来趋势,取得更长远而辉煌的发展?近日,西克中国市场部总监崔丽丽接受记者采访,并就西克的发展给出了答案。 ... 更多内容
人机协作 (HRC) 描绘了人与自动化机器共享同一工作区并在其中同时工作的场景。在工业 4.0 的推动下,该合作模型保证了高度灵活的工作流程、极高的系统可用性与生产力及经济效益。SICK为 HRC(协作机器人)提供了特定的安全应用解决方案。 工作流程灵活化是工业 4.0 的一大主题。在极端情况下,该主题延伸至在大批量工业生产条件生产相同规格的产品,在产品和生产流程通过现代信息与通信技术相融合的“智慧工厂”(smart factory),一方面采用智能化和自主化的机器。另一方面工业生产中的人机互动的频率有所增加——人的能力与机器人的能力相结合,可形成工作循环更佳、质量更好并且成本效率更高的生产解决方案。同时,与人互动的自主式机器人需要有效支持生产流程灵活化的新型安全理念。 ... 更多内容
  时间: 2016年11月1日 - 11月5日 地点: 上海国家会展中心 (虹桥) 看点: 工业机器人、工业4.0技术革新、智能生产线 西克展位: 5.1号馆 A147   展品: 1 OD Precision  激光精密测距传感器  ... 更多内容
展会时间:2016年11月1日 – 11月4日 展会地点:上海新国际博览中心(龙阳路) 西克展位:W2号馆 A3 扫描二维码,西克邀请您一起参加2016CeMAT展会 ... 更多内容
Waldkirch, October 2016 – On Wednesday, October 26, 2016, SICK AG was honored with the GlobalConnect Award 2016 in the category “Global Player” for its outstanding entrepreneurial achievements... 更多内容
2016 中国国际社会公共安全产品博览会 (北京安博会) 西克展位:E4号馆 M07 时间:10月25日 - 10月28日 地点:北京中国国际展览中心 (新馆) ... 更多内容
  产品介绍 - 倾角传感器通过地球重力,非接触式测量目标物体的倾角 - 通过MEMS(微电子机械系统)技术倾角传感器测量非常精准,并且外壳非常坚固 - 单轴传感器在360°范围内测量轴的倾斜度,双轴传感器能够在± 90 ° 范围内同时监控两个轴的倾斜度。 - 产品系列覆盖模拟量接口的小型传感器TMM55,紧凑型CANopen总线接口的倾角传感器TMS/TMM61,以及坚固、高精度、可编程的增强型倾角传感器TMS/TMM88。 -... 更多内容
    从1946到2016,今年恰逢西克70周年。一个专注传感器70年的企业,其沉甸甸的产品技术和企业文化影响着整个行业的发展,更是对匠人精神的完美诠释。   图:广州市西克传感器有限公司市场总监崔丽丽 广州市西克传感器有限公司市场总监崔丽丽对新战略机器人全媒体介绍,西克发展到今天的成绩,除了精准的市场地位和领先的创新精神之外,其专注的品质始终如一,并使其成为全球传感器市占有率的佼佼者。... 更多内容
9月23日,初秋的广州凉风习习,清爽怡人。西克中国华南区机器人研讨会在广州圣丰索菲特酒店召开。   研讨会围绕工业4.0重要内容之一“机器人”的主题进行,部分会议内容有: - 仓储机器人二维码导航应用 / 视觉引导机械臂式机器人定位应用 - AGV和服务机器人导航防撞解决方案 - 西克安全解决方案 - 西克运动控制方案  ... 更多内容
DBV50 Core 是一种用于测量直线运动的测量轮编码器系统,它由一个DBS50增量旋转编码器、一个周长200mm 的铝制测量轮和一个弹簧预紧的机械臂构成。 DBV50 Core 提供多种电气接口、连接方式和分辨率,最大分辨率为0.08 mm/脉冲,十分适用于直线运动应用中测量位置、速度和距离。 技术细节: 1 机械臂的编码器出线方向 ... 更多内容
·    Volker Glöckle,物流自动化行业经理,SICK AG,Waldkirch 数字化、网络化、云计算、数据安全 —— 第四次工业革命正在发生,在物流领域的及时且一致的数据和信息层面上也同样如此。如果物流相关的对象特征可提供给供应链的所有参与方,则可发掘各种效率潜力。其前提条件是构建 绝对控制并且标准化的安全数据空间。 物流是从安全数据空间的实现中获益良多的行业之一。其原因是,物流流程在很大程度上依赖于一致、可靠且及时可用的数据,特别是物流对象的特征。 ... 更多内容
  前言:您以为光电开关就是个很简单的东西,没啥技术含量?您以为光电开关就仅能应对简单应用,面对复杂一点的环境就束手无策了?或者,您面对如此众多的光电开关型号时,不知如何选择具有合适技术的产品? “那些年SICK光电的黑科技系列”将向您回顾SICK的光电看家本领,如何把简单的光电开关做到更佳,使得小身材有大可能。   何谓2nd LED? 区别于一般的漫反射光电开关,我们在发光单元主LED发光管下方或侧方巧妙地布置有另一辅助LED发光管,我们把它称之为... 更多内容
  >> 工业4.0,或称第四次工业革命、生产力4.0,是一个德国政府提出的高科技计划,由德国联邦教育及研究部和联邦经济及科技部联合资助,投资预计达 2 亿欧元,用来提升制造业的电脑化、数字化、与智能化。The Future of Industrial Safety是由SICK公司引导的概念,将引领市场提升安全概念,定制适合的解决方案满足客户的全方位需求。   ... 更多内容
西克编码器选型神器APP终于面世了,它同时支持iPhone OS和安卓系统。接下来我们将重点介绍使用该工具的基本步骤。 iPhone OS系统请在App Store中搜索“Sick Encoder”下载;或扫描以下二维码下载: 安卓系统请扫描以下二维码,在显示的页面内点击“编码器选型工具(安卓版)”进行下载:... 更多内容
TriSpector1000:智能型3D视觉传感器 来自西克公司的 TriSpector1000是一款可以脱离PC独立在产线上工作的3D视觉传感器,非常适合应用在消费品和包装行业的质量控制。TriSpector1000 拥有友好的用户操作界面,非常方便配置和使用,并且出厂时已完成标定,直接以毫米单位配置参数或输出结果。 客户可以快速简单地完成各类检测任务,例如高度和完整性检测,体积,厚度,计数,目标定位等,可以轻松应对目标有高度变化,颜色变化,低对比度等应用场合。TriSpector1000 是一款智能型3D视觉传感器,所谓智能,就是内部集成软件,可以通过西克公司的通用软件平台SOPAS进行配置,配置后将参数下载至传感器,即可独立运行,无需PC。 ... 更多内容
通过流程的自动化、集成以及联网,工业 4.0 的实施在生产中实现了全新的灵活性和透明度。与此同时,工业安全技术占据主导功能,因为它将实现智能工厂中安全的人机交互。迁移能力、简单的项目规划和配置、对智能安全方案和未来安全的开放性是工业 4.0 基础下对安全解决方案的要求——其特点完全适用于 SICK Flexi Soft 安全控制解决方案的产品系列。 作为全套安全服务提供商,SICK... 更多内容
2016 年 9 月 1 日的沈阳, 金秋映月, 菊花璀璨, 燕语秋歌中送来微风细雨, 带着丝丝的凉意, 西克“工业4.0  SICK睿动东北”产品研讨会盛大开幕。   研讨会紧紧围绕工业4.0相关主题开展,包括: 工业4.0--SICK助力智能制造和智慧物流 SICK... 更多内容

匹配 169 - 192 254