GO BEYOND. Discovery #7
如需将 IO-Link 设备集成到控制器中,同时还要访问设备参数或者采集诊断信息,则将需要对多个非循环的请求进行编程,同时必须研究分析多种不同的设备、参数和复杂的数据类型。作为基于软件的开放式服务,SICK 的 Function Block Factory (FBF) 可自动创建功能块,显著降低执行成本,而这不仅在访问设备参数时可以做到,在访问 IO-Link 设备过程数据的单一成分时也能实现。 FBF 不仅对十个控制器开放,也对所有制造商的 IO-Link 设备开放。