Flexible Manufacturing:
批量 1 和个性化的批量产品是工业 4.0 的口号。为实现这一点,机器或设备必须能够处理各种产品输送情况,并可调整以适应不同的规格。传感器和执行元件可实现这样的调整。任何产品尺寸和形状均可在机器上灵活实现。
我们与客户共同构建工业 4.0。我们的解决方案可逐步扩展工业 4.0 功能。凭借广泛的产品和解决方案组合,我们可提供不同选项和途径,为实现灵活流程创造基础。
这指的是生产和物流系统中的数字化、智能性和网络化,由此可以自主对其进行优化和控制。
智能传感器能够使灵活性达到新的水平。借此可实时获取生产中的数据:这是可优化机器与设备的几乎尚未开发的潜力。
通过 SICK 获取更高灵活性与生产率:
精选产品:
批量 1:该代码调整机器
IMA Klessmann Holzbearbeitungssysteme GmbH 采用 SICK 的适当技术在高度灵活的机器中加工人造板。
更多信息参见 SICKinsight

诊断数据免费上门
得益于 HIPERFACE DSL®,可在 WITTENSTEIN motion control GmbH 的 premo 伺服执行机构中进行持续状态监测。
更多信息参见 SICKinsight
您有疑问或者需要私人咨询?