SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Explore our latest innovations and discover SICK's success stories as one of the world's leading solutions providers for sensor-based applications. The SICK Sensor Blog helps its readers stay up to date on the latest advances in automation, ranging from production plants to processes and logistics systems. It’s time to lift the veil on the world of digital transformation.

搜索限制

165 匹配:

匹配 121 - 144 165

在夏季,佩戴太阳镜,涂抹防晒霜,防止它的伤害。但它却可以让病毒无所遁形。它就是“紫外光”。紫外光对皮肤和眼睛有伤害,但在杀灭病毒方面十分有效。因此,现在紫外光在空间消毒的应用非常广泛,也很成功。为了在这些应用中对人员提供保护,人们研制了专用的机器人。中国初创公司 Youibot 在这方面采用了 SICK 成熟的移动平台控制解决方案 nanoScan3。... 更多内容
中间件和垂直整合的力量:遵循灵活的未来战略,SICK 早在几年前就创办了若干内部初创公司。原理:富有远见的初创公司管理和与集团现有部门的联网可产生协同作用。这保证了良好的信息交换过程。例如,初创公司的员工能够快速从销售部门获得反馈,了解客户想要的是哪些新方法。嵌入连通性/中间件初创公司后,SICK 实施了越来越多的采用垂直整合方案的项目。... 更多内容
数字化的成功浪潮:SICK 的新型测量设备确保船舶能够可靠地进行排气净化。不仅如此,设备所提供的数据还开启了面向未来的新应用可能性。这归功于我们拥有云端数字双胞胎。 2020 年 1 月 1 日,一项重要的更新生效:由国际海事组织(IMO)颁布,一个致力于船舶安全与环境相容性的联合国机构,其降低了国际水域的燃料含硫限值。由于大部分船舶都采用重油驱动,排放大量的二氧化硫,因此这项修改对很多船运公司来说都迫在眉睫:全世界有大约... 更多内容
第四次工业革命。数字化转型。对很多企业来说这些话题过于宏大,所以有些企业在行动上仍然谨小慎微也就不足为奇。SICK 通过新的工业 4.0 学习服务项目,支持客户构建该领域的能力和专有技术,并以较低的成本迅速实现优势。尤其是在这段时间,数字化已渗透到我们的生活中,开辟了几年前仍不可想象的路径。这也包括数字化学习。 ... 更多内容
2019 年,SICK 在弗莱堡开启了通往 4.0 NOW Factory的大门。在这期间,不仅是访客能够一窥生产的究竟,Joachim Schultis,光电传感器和光纤业务负责人,也能对工厂本身进行了解。Schultis 和他的团队在过去几个月从企业中获得了哪些认识?他就此与 SICK 传感器博客进行了交谈... 更多内容
未来早已开始:工业 4.0 是具体的,现在已实现。移动平台及其可靠的控制器是这一发展趋势的重要组成部分。自动导航车,简称 AGV,越来越多地占据了这个世界的生产和仓储车间。未来避免碰撞,无人驾驶车辆必须学会视物。CEIT,SICK 在斯洛伐克的合作企业,采用了 Visionary-T DT。即使在不利的光照条件下,这一 3D 视觉传感器也能在预定义的三维空间内检测碰撞风险。例如,它能可靠地识别车道中突起于不同高度的暗障碍。... 更多内容
机器制造公司 BalTec 开发了一款新型电动铆钉机。伺服电机承担了之前的气动驱动装置的工作,让连接技术的效率和速度大幅提高。这让 BalTec 在行业中树立了新的标杆。紧锣密鼓的开发过程中,寻找更佳的安全装置合作伙伴,SICK当仁不让。... 更多内容
质量管理日益重要。如一些食品丑闻报道所揭示的那样,在食品工业,对于制造商来说更重要的是保障保质期。因此,德国生态产品生产商 Midsona 选择了 SICK 的 Label Checker。该厂商安装了该紧凑型质量管理系统,用以保障包装上的保质期不会缺失。利用工业图像处理解技术使制造流程更加高效且更具竞争力的一个好例子。SICK 对此提供了与客户的要求精确匹配的 2D 和 3D 工业图像处理解决方案,并且经常通过... 更多内容
SICK 已有超过 75 年的传感器开发经验。在这段时间内,企业始终引领时代步伐。SICK 将如何凭借新的数字服务续写历史,就此我们与 SICK 股份公司负责产业整合空间(Industrial Integration Space)的高级副总裁 Christoph Müller 展开了访谈。... 更多内容
小巧紧凑的节能专家:能源效率和能源透明度在工厂自动化中起着越来越重要的作用。这种在消耗大量能源的过程自动化中早已成为创新驱动力的技术,现在也被应用在小型系统中。为了迎合这种发展趋势,SICK 推出了用于压缩空气领域的多功能传感器 FTMg,该传感器可同时测量流量、压力和温度这三个参数。其通过可靠的泄漏探测以及通过改善能源管理来节省成本。... 更多内容
物流流程的复杂性不断提升。因此,透明日益成为物流流程效率和产能提升的决定性前提。在内部生产、安装和分销物流中的自组织运输过程越来越灵活、越来越模块化的背景下,需要准确快速回答地面运输工具、运输辅助工具和货物何时在哪里的问题。一种——已在实践中得到检验的——可能:SICK 的定位与分析技术。 ... 更多内容
SICK 的 Fluid Power 传感器:预见未来。Fluid Power 是适合工业液压和气动驱动领域的智能传感器和应用,其有助于在众多行业中优化流程并改善价值创造——包括在状态监测和预见性维护方面。在过去的很长一段时间,这些都只是纯粹的幻想。但不断深入的生产数字化与日益强大的数据评估方法相结合,使纯粹的观察逐渐转向预测。... 更多内容
学习并研究机器。Deep Learning 是一种机器学习技术,可能也是人工智能领域重要的未来科技。SICK 将这项关键技术转移至其传感器,以此为客户提供额外收益,提高生产率和灵活性。       ... 更多内容
在位于圣彼得堡的铁路博物馆,SICK 的两台安全激光扫描仪 S300 Mini 用于防护现代的多媒体装置。在这样的保护之下,一道 4.5 m 高的视频墙在整个行进路线上以 1 mm 的精度移动约 22 m 的距离。若出现紧急情况,S300 Mini 可以使银幕安全停止。... 更多内容
SICK 与 AutoCoding Systems成功合作,创新性地将智能型全自动视觉检测系统推向市场,该系统可用于食品、药品和其他消费品包装上的打印编码和字符。... 更多内容
外壳强硬,内核智能:无论是在删掉最的条件下检测物体,还是要求传感器必须尽可能小巧且极其坚固,抑或是用户在注重使用智能通信组件的同时还希望实现面向未来的自动化理念的情况,W4 Inox Smart Sensor 都是合适选择。结果:在食品与制药工业中的加工厂、灌装线和包装机的潮湿区域实现更高的材料耐久性和分布式传感器智能。... 更多内容
不是所有公告都有益——特别是在 www.lebensmittelwarnung.de 上的公告。德国联邦州和联邦消费者保护与食品安全局 (BVL) 的这一网站经常每周多次报告来自食品及饮料工业的召回活动和公共警告。生产、运输和包装流程中的细菌污染是可能的原因之一。卫生级设备设计——尤其是卫生级自动化组件——可在更大程度上降低产品污染风险和制造商通信风险:SICK... 更多内容
SICK 的 Fluid Power 产品。这是液压与气动驱动器领域的工业用智能传感器和应用。它们在许多领域为优化流程和提高附加值做出贡献——也得益于简便集成以及灵活安装与应用。非常巧妙而快速地安装。传感器的智能主要体现在使用灵活上。可通过所有常见接口(如 IO-Link 接口)轻松完成传感器集成,即插即用当然是 SICK 的 Fluid Power 传感器的标配。... 更多内容
对功能强大并可灵活放置的小型人机协作机器人的深入开发工作取得了长足的进步。SICK 传感器在此也是重要的组成部分。传感器智能在对准与定位可移动协作型机器人以及可靠监控其周围环境方面发挥重要作用。在自动导航车上移动至其工作位置并自行定位的轻量级协作型机器人是最新趋势。因此,无围栏和灵活的工作越来越成为机器人技术的标准和功能自动化的新基础。... 更多内容
在丁戈尔芬动态中心的试点项目中,抵达的备件借助自主 AutoBox 从收货站安全移动至拣货站。在近 20 平方米的装载面上可运输总重量高达 20 吨的 20 个栅格箱。该试点项目旨在实现长距离自动化和对接距离较远的建筑部分。... 更多内容
在食品工业中,易变质裸露食品的卫生初级包装至关重要。为在机器人工作站中实现这一流程,SICK 与机器人制造商 Stäubli 通力合作。SICK 3D 视觉传感器 TriSpectorP1000 和 Stäubli 四轴FAST picker TP80 he 共同完成移动输送带上的拣选流程。其中,3D 零件通过Belt-Picking-SensorApp 定位并借助 SICK AppSpace... 更多内容
连铸厂、热轧厂与轧管厂的高温生产中的光学式 3D 检查——在那里闪烁表面、热量、轧屑、污物和湿气是家常便饭?作为该领域的市场佼佼者,对 IMS Messsysteme GmbH 来说,这是一项基本的核心能力。一年多来,企业利用 SICK 的 3D 视觉传感器 Ranger3 显著改进了自家检查系统的性能,同时开辟了新的应用领域和业务范围。... 更多内容
最好什么都不要妨碍这款德国锡根的锻造操作机。毕竟 DANGO & DIENENTHAL 的运输与装卸机可能重达 1000 吨。而且其高达 350 吨重的重物还很烫——虽然钢铁行业在此喜欢用“温热”这个词,但它指的是温度高达 1200 摄氏度、发出黄色光的锻件。在实际应用中,对运行安全性的要求很高。SICK 的 3D 视觉技术为锻造与运输操作机的驾驶员提供更好的视野——特别是后方视野。... 更多内容
回顾与展望秋天,在总部位于科隆的 Pfeifer & Langen 甜菜总会堆积成山。在甜菜收割季,这家欧洲领先的制糖商之一会收到数百万甜菜。重型卡车几乎无休止来回运货,轮式装载机不断转载货物,期间要处理大量的物流工作。制糖商经过与 RCI 职业协会密切协商,选择了 SICK 的 3D 驾驶辅助系统 Visionary-B CV 的锐眼,确保为倒车的轮式装载机和工人提高在甜菜板转运点的防撞安全性。... 更多内容

匹配 121 - 144 165