媒体报道

筛选条件:

254 匹配:

匹配 193 - 216 254

好消息!新一代安全激光扫描仪 microScan3 从即日起正式发布上市,并开始接受订货。 自1994年推出全球第一台安全扫描仪产品以来,SICK每一代安全激光扫描仪产品都引领技术, 在市场上一直保持领先地位。荣获2016年Reddot设计大奖的 microScan3 新型扫描仪再次启航,采用 safe-HDDM专利技术,适用于环境苛刻要求的汽车焊装、机械制造,轮胎,仓储物流等领域,在确保产品安全性的同时,最大限度增加扫描仪范围至275°,同时配备创新型安装支架,多色彩LED显示屏,可快速直观的对扫描仪进行安装和状态诊断。... 更多内容
  西克SICK产品Flexi Soft 的 PSDI 功能,助力压力机安全生产,实现更高生产效率。 凭借安全控制器 Flexi Soft 的 PSDI 功能(存在感应设备启动)手动装料压力机上的冲压循环可通过安全光幕来进行周期控制:只要工人的手离开作业危险点,压力机立刻自动重新启动。这样不但使双手控制设备变得多余,也能在人体工学和安全方面给工人带来显著的好处,并且极大地提高了设备利用率。... 更多内容
FMCG制造商(快速消费品)的现代化生产线依赖于灵活性和模块化。尤其是在复杂的生产和包装流程中,模块化机器制造已经在很多地方得到了实践:因此产生了由不同机器模块构成的现代化机器方案,而且这些机器模块有时候也来自不同的制造商。从灵活生产的意义上来看,必须能够根据快消品制造商的需求对这些模块进行更换或形成新的组合–这也给实现机器安全规定带来了特殊的挑战。 ... 更多内容
  上汽大通作为上海汽车集团股份有限公司的全资子公司,担负着上汽全系商务车的开发和生产。企业拥有大批行业中的优秀人才,致力于使用领先的生产管理系统,坚持“团队合作,持续改善,勇于创新,追求卓越”的核心价值观,为成为具有国际竞争力的商用车品牌而不懈努力。 明确客户具体需求 在整车的生产过程中,需要经过冲压、焊装、涂装和总装四大工艺。在每个生产环节中,都要对汽车的关键节点进行信息的记录和追溯。在焊装工艺中,需要将冲压的板材按照一定的顺序,如... 更多内容
safeHDDM™ 助推技术新飞跃 自1994年全球第一台安全扫描仪诞生至今,SICK作为全球安全保护领域的技术领先企业。在技术领先的道路上并没有止步,2016年,mircoSca3 新型安全扫描仪再次启航,继续引领扫描仪技术新风潮,开启全新安全技术新时代,新一代安全激光扫描仪基于专利safeHDDM™测量技术。适用于及其严酷的环境下使用,紧凑型外观设计,最大限度增加安全扫描仪范围至275°,同时microScan3配备了快速安装支架,配备多色彩LED显示,可通过按钮对当前扫描仪的运行状态一目了然。... 更多内容
西克全新产品TMS/TMM系列倾角传感器正式发布啦! 倾角传感器通过地球重力测量目标物体的倾角。采用MEMS技术的倾角传感器测量非常精准,并身披坚固的铝合金或塑料外壳,防护等级高达IP67。一维传感器在360°范围内测量轴的倾斜度,二维传感器能够在± 90 ° 范围内同时监控两个轴的倾斜度。 TMS/TMM系列包括三大产品类型:模拟量接口的小巧型---TMM55,CANopen总线接口的紧凑型---TMS/TMM61,以及CANopen总线接口的坚固、高精度、可编程增强型---TMS/TMM88。... 更多内容
8月24日是上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会的首日,西克SICK的展位E5馆C12,重点推广的新产品新一代安全激光扫描仪 microScan3引发观展客人的关注浪潮,让我们通过图片来感受现场的热烈气氛。 热情的观展群众聚集在西克SICK展位 microScan3 引发关注浪潮 SICK是全球第一批推出商用激光扫描器的厂商,自1994年,全球第一台安全激光扫描仪诞生。新一代扫描仪microScan3再次引爆技术风潮,获得2016年Reddo红点工业产品设计大奖,采用新一代... 更多内容
可用性 - 让技术简单易用   在开发新的安全光幕deTec4 Prime时,开发团队在用户友好性方面同样慎重,并且进行了实践测试。团队与来自富特旺根应用科学大学可用性能力中心的工作人员一起对样本进行了测试,并在常规可用性研究中调查了测试对象是如何掌握de-Tec4 Prime 操作的。   >>  测试目的是确认SICK的客户和服务员工是否能够理解deTec4... 更多内容
·    Marco Kaiser, 消费品行业经理 ,SICK AG, Waldkirch 假药——一大全球性问题:对于具有高销售量或高售价的药品,其造假危害格外严重。基于全球超过十分之一的药剂存在造假,专家估计互联网上的药品造假比例甚至超过百分之五十。如果顾客通过互联网订购时希望匿名,根据调查,他甚至必须考虑到高达 95 % 的造假率——基于所有在线供应的产品。*服用假药的后果包括未取得治疗效果,甚至导致死亡。... 更多内容
  时间:2016年8月24号-8月26号 地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号) 西克展位:E5馆C12 展会名称:上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会   重点推广产品-- microScan3 安全激光扫描仪  SICK是全球第一批推出商用激光扫描器的厂商,自1994年,第一台安全激光扫描仪诞生。新一代扫描仪microScan3再次引爆技术风潮,获得2016年Reddo红点工业产品设计大奖,采用新一代safe-HDDM专利技术,适用于汽车行业环境苛刻的汽车焊装、涂装车间,在确保产品安全性的同时,最大限度增加扫描仪范围至275°,所有诊断信息可通过LED指示一目了然,SICK安全扫描仪产品,专注22年,只为更安全,高效率的生产。... 更多内容
向着未来出发 近几年来,传统物料搬运行业的倾向于无人化趋势,AGV在制造业应用中以其高效、准确、灵活地完成物料的搬运任务。并且可多台AGV组成柔性的物流搬运系统,搬运路线可以随着生产工艺流程及时进行调整。市场上不断出现各种类型的自动车辆和系统。无论是自动导向或半自主的运输系统,无论是横移车、人工操作的叉车或窄通道叉车,SICK都能够为各种不同类型的叉车系统提供合适的整体的传感器解决方案。高效精确地控制AGV... 更多内容
赏心悦目的事情谁都喜欢,人类的世界喜欢以貌取人,偏爱高颜值帅哥美女。小编告诉你一个更残酷的现实,传感器领域也是如此的!工业领域常使用光电传感器识别物体,并且外表光鲜,颜色亮丽的,往往最容易让它们”看到“。   看来,大家都忙着关注外表,谁有时间跟我谈谈内涵啊~~~   SICK 推出全新一代CM电容接近开关,不“看“颜值,只爱内涵,有足够的时间来跟他谈谈心。即使你颜值极高, 外表亮丽抑或表情甜美,CM电容接近开关完全不“看“,只用心感受你的内在。无论你是柔情的水还是冷酷的铁,他都认真地读懂你。... 更多内容
随着德国“工业4.0”的不断推进,机器人产业如雨后春笋在全球范围内遍地开花,国际巨头们开始走上“机器换人”建设智能工厂之路,让生产走向自动化成为了潮流。 为了进一步贯彻落实《中国制造2025》,打破中国制造业“大而不强”的局面,让“中国制造”走向“中国智造”,中国政企也紧跟潮流。今年4月,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等三部委联合印发了《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,为“十三五”期间我国机器人产业发展描绘了清晰的蓝图。面对机器人应用这一广阔空间,国家从顶层设计和政策等多方面为机器人产业发展带来便利,包括加强统筹规划和资源整合,加大财税支持力度,拓宽投融资渠道,营造良好的市场环境,加强人才队伍建设以及扩大国际交流与合作。为此,企业纷纷布局机器人领域,表现得“干劲十足”。在未来,机器人产业将成为中国经济转型升级下的新产业增长点,机器人行业发展“大爆发”是可以预期的。 ... 更多内容
时间:2016年8月24号-8月26号 地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号) 西克展位:E5馆C12   被称作“中国汽车装备第一展”的上海国际汽车制造技术与装配及材料展览会将于8月24-26日在上海举行。 作为全球领先的传感器专家,德国西克SICK持续致力于为国内厂商提升制造效率、打造工业安全、实现智能化工厂,助力工业4.0,籍此机会向各行业客户全方位地展示在传感器领域的创新成果,并隆重推介microScan3安全激光扫描仪。... 更多内容
文| THOMAS WÖHRLE   Ford 公司位于 Saarlouis 的生产厂正在进行汽车车身制造,其为输送过程中所使用的电动悬挂单轨(EHB)采用了 RFID 技术。这一尝试已经成功展开,并能够扩展到该生产厂的其他范围内,甚至今后有可能成为整个公司的成功样板。 由于大型汽车制造厂的生产线发展速度越来越快,需要在生产线上平行制造多种汽车,因此,对于汽车生产厂家来说,透明度和可重复跟踪则变得越来越重要。... 更多内容
以灵活的方式设计高度自动化的生产流程并同时确保人员、机器和设备的安全  –  这就是机器和设备运营方目前面临的挑战。作为工业安全技术领域的技术和市场领先者,SICK 提供一站式的全方位安全解决方案。安全运动监控 Safe Motion Control 包含了专为驱动和机器运动安全监控而设计的创新安全方案。这样就可以在确保充分安全的同时提高机器的可用性和效率。 >>    ... 更多内容
经过综合的整体设计和编制,西克编码器宝典2016秋季版——《编码器产品和应用手册》(以下简称“宝典”)隆重登场。 整体框架在延续上一版本基本风格的基础上,略有改动,主要有内容包括三部分:产品介绍,附件和典型应用。 新版新气象,首先让我们看一下新版本中增加哪些内容。 产品介绍增加两款新品:DBV50和TMS/TMM倾角器传感器。虽然在产品介绍部分推荐了常用附件,但是不能完全满足实际应用。因此新版本中新增了附件列表,整合了编码器的所有附件,以供大家查阅。典型应用的内容与上一版保持一致,为了印刷版携带方便,经过精心排版编辑,在增加很多内容的情况下,仍然保持最终页数不变。... 更多内容
不但要求完全自动化,而且具有更短的反应时间和更高的灵活度,未来的工业生产需要的是新型的、模块化的、丰富多样的,尤其是移动式的生产方案。 由库卡公司研发推出的 KMR iiwa 是一款全自动化,基于轮廓自主导航功能的机器人,它结合了LBR iiwa... 更多内容
坚固可靠,通用灵活 ——高性价比编码器的最佳选择 DBS系列编码器,是SICK在全球最畅销的产品系列之一,在电机驱动、包装印刷、机械制造等行业都打下了坚实的应用基础。面世以来经过不断的改良与革新,目前该系列涵盖了DBS36/50和DBS60增量旋转编码器,以及DBV50测量轮编码器系统。 DBS系列具有丰富的功能,稳定的质量,高性价比以及齐备的配件,完全满足国内市场的客户需求。... 更多内容
为迎接第五届中国国际机器人展览会的召开,更好地服务“ROBOT/AGV行业”的智能装备制造商,2016年6月27日,西克”Robot/AGV”创新研讨会在上海龙柏饭店成功举办。约30位业界重要客户莅临会议现场,与西克人一起对Robot/AGV创新的智能传感器解决方案进行深入探讨。   会议首先由西克中国的总经理焦峰先生致欢迎词,传递了西克公司对Robot/AGV行业的重视,表达了公司对与会嘉宾的诚挚欢迎。 ... 更多内容
由中国电子信息产业发展研究院、南京市经济和信息化委员会、南京市江北新区管委会主办,中德智能制造联盟承办的2016中德智能制造企业家大会6月22日在南京成功举办。 会上成果丰硕,近400位中德企业、科研机构和大学的代表出席会议。工信部副部长辛国斌、工信部规划司副司长李北光、中国工程院院士李培根以及来自企业的代表均在会上发表关于工业4.0与中国制造2025的见解。西克SICK作为“中德智能制造联盟”的理事单位,... 更多内容
·         Clemens Bitsch,SICK Stegmann GmbH业务拓展经理,多瑙艾辛根 ·         Klaus Oberkötter,TBO GmbH总经理,布拉塔尔 电气驱动器的连续状态监测正在快速发展,纯数字式HIPERFACE... 更多内容
许多人都很喜欢美味而营养的西红柿 – 作为生鲜水果、番茄汁或者搭配意面食用。大约2,000万澳大利亚人每年人均都要吃掉22kg经过加工的西红柿。成立于1899年的日本西红柿加工企业KAGOME,声称其在西红柿种植和加工领域已有100多年的历史。自2010年以来,位于Echuca的KAGOME澳大利亚工厂开始种植和加工西红柿,为澳大利亚和其他国家的食品企业供应优质西红柿产品。SICK射频识别... 更多内容
在产业集成发展思路下,工业4.0的宏伟蓝图正日渐清晰,其数字化与网络化的特征在智能制造的众多行业中得以体现于实践。如果将智能制造视为一个活跃健康的生命体,将汇集生产、物流和管理的各项信息数据流视作其脉搏,这种制造系统的“脉搏”,不仅反映生产状态,评估企业能效,还可以追溯产品质量,实现柔性制造,被视为衡量制造企业先进程度的重要参考。传感与识别是制造现场的数据起点,除去精度高、速度快、体积小与可靠性高等传统考虑之外,智能化浪潮正推动着传感与检测领域的创新,SICK无疑是这场创新竞赛中的佼佼者。... 更多内容

匹配 193 - 216 254